This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:Bqstudio 缺失#39;Golden Image#39;和#39;Programming#39;选项卡

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, EV2400, BQ76940EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692784/bq78350-r1-bqstudio-missing-golden-image-and-programming-tabs

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ76940EVMBQSTUDIO

您好!

我正在使用最新的 BQ Studio (Ver 1.3.80)来配置 BQ79640EVM 上的 BQ78350-R1 (电量监测计)。该 EVM 通过 EV2400进行连接。

我正在尝试使用新的电池、电池化学成分、容量等配置对电量监测计进行编程、并将设置保存到.srec 文件中。

论坛上的所有相关帖子都是指我在 BQ Studio 构建中未看到的"黄金映像"和"编程"选项卡(插件)。

我指的是此帖子 :e2e.ti.com/.../489947

将窗口>首选项>全局首选项设置为“显示高级视图”不会显示这些选项卡。

BQ Studio Ver1.3.54 Build 也是如此。

是否应该为特定的监测 IC 显示选项卡、或者我没有使用正确的 BQ Studio 版本?

任何指针都很有用。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranith、

    请单击窗口菜单下的重置视图、查看是否已启用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您的建议。 我重置透视图。

    尽管它产生了许多以前缺失的选项卡、但我仍然没有在工具栏中看到"Golden image"选项。 此外、GUI 变为空白。

      

    点击其他选项、如查看寄存器或数据存储器、不会显示任何数据、GUI 将保持空白。  

    我恢复了之前的观点、希望更新的选项(选项卡)会保留下来、但不幸的是、它没有反映更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranith、

    我在内部进行了检查。 该监测计不支持通过该路线投入生产。 您必须将 df import 与未密封的监测计一起使用、然后在生产线上导入参数后对其进行密封。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    根据数据表、TI 通常提供未密封的监测计、在本例中是安装在 BQ76940EVM 上的监测计。

    我计划使用外部主机(控制器)、根据我在 EVM 上的配置对电量监测计的数据闪存进行编程。

    我目前计划遵循的程序是:

    1.根据我的硬件架构对 EVM 上的电量监测计进行配置/编程  

    2.导出 CSV 文件、其中包含 Bqstudio 中电量监测计的整个配置。

    3.使用主机通过 SMBus 命令对从 CSV 读取的值进行编程,并在我的硬件上配置监测计。

    是否有更简单的方法可以使用外部主机对监测计进行编程?

    DF 导入和 CSV 文件是否相同? 如果不是、请告诉我如何在 Bqstudio 上导出此文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranith、

    DF 导入从.gg.csv 文件导入。 这是监测计的 DataFlash 存储器的所有导出的默认格式。 您还可以执行十六进制文件导出、该导出基本上会为您提供 addr:数据格式。 该格式称为.gg 文件。 出于生产目的、您可以选择执行这两种操作。