This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:可变电池节数

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693836/bq76pl455a-variable-cell-count

器件型号:BQ76PL455A

大家好、

根据具体应用、我想使用具有7或14节电池的 BQ76PL455A 电池监控器 IC。

显然、数据表中多次说明、为了使器件正常工作、必须短接最不使用的检测引脚。
我想在设计器件时不必规划短接引脚的硬件修改。

我的问题是:这种限制的原因是什么?

  • 根据我的理解、检测输入端的齐纳二极管(5.6V @ 5mA)应防止引脚条件通过泄漏电流超过绝对最大额定值。
    这些引脚是否仍有损坏的原因?
  • 显然、由于输入电阻较高、这些引脚在直流条件下几乎浮动。 这是否可能会降低其他通道上的测量值?
  • 当然、VP 引脚的电源与 SENSE 引脚无关、并且始终连接至最上的电芯。 是否仍然存在有关电源的问题?

此致、

Martin Haberzettl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    正确的做法是 PWR 输入不应受到影响。

    遗憾的是、我不建议将电池输入保持未连接状态。 使用悬空输入时、会发生无法预测的情况。 我在这里的主要顾虑是坠尘和器件因我们无法预见的东西而受损。 作为最佳实践、我强烈建议遵循数据表。