This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:LM5113自举问题

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LM5114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694195/lm5113-lm5113-bootstrap-issue

器件型号:LM5113
主题中讨论的其他器件: LM5114

您好!

我在去年做的一个项目中一直使用 LM5113来驱动 EPC2001C GaN 晶体管。
现在、我看到不推荐在新设计中使用 LM5113。 LM5113-Q 是可用选项、外部为自举二极管。 (我也知道 LMG 系列是一个选项)。

不过、我的问题是关于 LM5113的运行。 在测试期间、我对晶体管烧坏的问题很少。 在大多数情况下、LM5113的高侧驱动器也会损坏。 我仍然有一个100%正确的问题答案。
我想知道 LM5113的自举电路是否存在问题、以及在 LM5113-Q 中将二极管放在外部是否是原因之一

非常感谢、

Nirmana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nirmana,

    非常感谢您的问题。 使用外部自举二极管、这有助于提高启动速度、但 LM5113本身不会影响 FET 的正常运行、也不会导致任何击穿。 您可以检查栅极的波形、并查看是否是导致 FET 问题的栅极信号。 您还可以让我了解有关您失败的更多详细信息。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、利兴、

    非常感谢您的快速回复。 在我之前的电路中、栅极驱动信号正常。  

    我很怀疑、因为我已经读过几次自举电路有时容易出现故障。  
    我将再次使用 EPC 晶体管进行新设计、并希望在没有自举的情况下为我的新电路选择更好的栅极驱动:因此我计划为每个电路使用两个具有隔离电源的单独驱动器。
    为此、您可以向我推荐什么? LM5114或 LMG 1020?

    提前感谢。