This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:创建"quot;golden image&quot"后多个电池的配置

Guru**** 2605175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692440/bq78350-r1-configuration-of-multiple-batteries-after-the-golden-image-is-created

器件型号:BQ78350-R1

您好!

例如、我校准电池(温度、电压、电流、电流偏移)、将电池的所有设置和保护更改为我想要的方式、获取并加载 CEDV 配置和 Chem ID 的数据、并基本上创建"完美"的电池... 功能齐全、正是我想要的。 然后、假设我想像这样制造第二个电池、并决定将第一个电池的.srec 安装到第二个电池上。

问题:

除了序列号等非必要设置之外、我还需要对第二个电池做什么才能使其像第一个电池一样完美地工作?

谢谢、

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:
    保存黄金电池或完美电池中的 srec 文件。
    将黄金 srec 加载到新电池中
    校准新电池
    写入特定于软件包的值、例如序列号和日期。
    如果您希望更新已学习的能力、请运行学习周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢、WM。
    日文