This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:锂聚合物3.7V 充电

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691060/bq51050b-lipo-3-7v-charging

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:INA219

我想为3、7V 的小型锂聚合物电池充电。  是否可以使用 BQ51050B 组件为其充电?  

我可以看到、输出电压选项约为4、2V。

1 -部件如何注意到电池完全充电至3、7V?

2-组件如何停止对电池充电?

3 -如何通知充电结束? 我看到 CHG 可以做到这一点、但只要我对其进行测试、CHG 就始终处于高电平(充电或不充电)

我使用 INA219测量电池和 BQ51050B 之间的电流。 使用3、7V 电池、我检查了它是否已充电至4、096V。 之后、它开始以-70mA 的恒定负电流(消耗电池电量)降低电压。 原因可能是什么?

提前非常感谢您、

Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    1 -组件如何注意到电池完全充电至3、7V?-如果您有锂聚合物电池、它可能会充电至4.2V、请检查电池制造商的建议。 根据充电终止电流终止充电、请参阅数据表第8.3.3节

    2 -组件如何停止对电池充电?-在充电电流的锥形阶段、组件将降低至终止电流。

    3 -如何通知充电结束? 我看到 CHG 可以做到这一点,但是只要我对其进行测试,CHG 就始终处于高电平(充电与否)--使用 CHG 引脚,它就会指示充电完成。

    在充电器和电池之间添加电阻会导致 BAT 上的感应电压变化、这可能会导致问题、INA219的电流感应电阻器可能是一个问题。
    可在 ILIM 引脚上监控充电电流、此电压与充电电流成正比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BIL、

    1 -我一直在监控3、7V 电池的充电情况、我可以检查它是否已充电至4、242V。 但是、在不离开 Qi 发送器的情况下、它开始连续放电。 原因可能是什么?

    在4、1V 电压下、我看到 ILIM 中的电压、但从4、2V 开始、放电中没有电压、这表明充电完成了、不是吗?

    3 -我附加两个图像。 第一个是电池充电时的 CHG。 第二个是在 CHG 未充电时获得的。 这应该是正确的性能吗?

    提前非常感谢您、

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Gerardo

    1) 我一直在监控3、7V 电池的充电情况、我可以检查它是否已充电至4、242V。 但是、在不离开 Qi 发送器的情况下、它开始连续放电。 这可能是什么原因?-- Bill J ----这听起来不正确。 它在4.2V 时停止充电(4.242V 应该接近)、但不应该放电。 系统负载是否连接到电池? 您能告诉我们电池电流将流向何处吗?

    2) 在4、1V 电压下、我看到 ILIM 中的电压、但从4、2V 开始、放电中没有电压、这表明充电完成了、没有完成?- Bill J-是、在恒定电流充电(4.1V)中、ILIM 上的电压将更高。 在大约4.2V 时、单元处于恒压模式、电流正在下降、ILIM 电压下降。 充电完成时、电压应为0V。

    3 -我附加两个图像。 第一个是电池充电时的 CHG。 第二个是在 CHG 未充电时获得的。 这应该是正确的性能吗?-- Bill J-- CHG 引脚是漏极开路,您将其上拉至什么? 看起来很奇怪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    非常感谢您提供的信息。

    1 -请找到下面所用的原理图。 VCC 是我们系统的 V。 但是、在正常运行中、电池的放电速度比正常放电速度快。 因此、我想它与 Qi 相关。

    此外、我们的线圈未通过 C14、C15、C16、C17和 C18完全调整至 Qi 频率。 这是否是放电的原因?

    2 -是否有方法根据 ILIM 中的电压计算精确的电流电荷? 它是否与 VIlim 成比例?

    3 -我没有将其上拉。 它会进入微控制器中的 GPIO 端口、以便在系统充电时和充电完成时发出通知。 是否需要上拉?

    此致、

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 请找到下面所用的电路原理图-- Bill J --电路原理图看起来正常。
    VCC 是我们系统的 V。-- Bill J。如果您使用 EN 禁用 LDO,则电池放电正常。
    因此,我想它与 Qi 相关。-- Bill J。进入 BAT 引脚的典型待机电流为12uA,电池充电状态或未打开
    充电器。

    此外、我们的线圈未通过 C14、C15、C16、C17和 C18完全调整至 Qi 频率。 这是放电的原因吗?-- Bill J.不,这将显示为通信、启动困难或效率问题。 而不是电池耗电。

    2) 是否有方法根据 ILIM 中的电压计算精确的电流电荷? 它是否与 VIlim 成比例? -- Bill J。ILIM 引脚是 I-out / 262的电流源,电阻器两端会产生电压。 (Vilim/Rilim)* 262

    3 -我没有将其上拉。 它会进入微控制器中的 GPIO 端口、以便在系统充电时和充电完成时发出通知。 是否有必要上拉?-- Bill J--是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    再次感谢您的参与。

    CHG 的上拉电阻器应使用什么值?

    我一直尝试使用1、2KOhm、结果与不上拉(3V 不充电、在 CHG 中为2.5V 充电)相同、并且在充满电后继续放电。 此外、对于8KOhm 电阻器(0、008V 不充电、CHG 中为0V 充电)、但在这种情况下、一旦充满电、就不会有进一步放电。 原因可能是什么?

    提前非常感谢您、
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    它使用一个4、7KOhm 电阻器上拉。 Chg 当时开始完美工作。

    不过、我在数据表中看到最小充电电流为500mA。 对于我使用的电池、最大充电电流为85mA。

    1 -是否有任何方法可以在85mA 下充电? 我能否修改 Rilim 以获得此类电流?

    2 -过流如何影响电池?

    3 -如果电池具有保护电路、过流是否会对其产生影响? 还是保护他们不受此类问题的影响?

    非常感谢您、

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Gerardo

    1 -是否有任何方法可以在85mA 下充电? 我能否修改 Rilim 以获得此类电流? -- Bill J --电流感测输入 ILIM 在低电流下会损失精度。 在低电流(低于30mA)时很难终止。 85mA 时的稳压精度可能是一个问题。

    2-过流如何影响电池?-Bill J -这取决于电池,请咨询电池制造商。

    3 -如果电池具有保护电路、过流是否会对其产生影响? 或者它是否能保护它们免受这种问题的影响?-- Bill J ----保护电路通常会防止电压和过流放电造成过电。 最好咨询保护电路和电池制造商。