This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:典型应用的数据表值

Guru**** 2814825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694074/tps7a49-datasheet-values-for-typical-application

器件型号:TPS7A49

团队、

 TPS7A49数据表第17页、公式(5)计算出 R1为1.265k Ω。
下面的行显示、R1选择为68.1k Ω。

您能否说明为什么选择68.1k Ω 而不是计算值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    必须为排印错误。 它们似乎将1.2V 和2.0V 输出电压的计算混合在一起。 公式(8)也是指2.0V...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    提到的、这是一个拼写错误。 此设计用于2V 输出。 已注意到这一点、并将在下一个数据表修订版中进行清理。

    非常尊重、
    Ryan