This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40400:TPS40400输出电流报告问题

Guru**** 2605855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40400, TPS40400EVM-351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692034/tps40400-tps40400-output-current-reporting-issue

器件型号:TPS40400

你(们)好   

我对 TPS40400的输出电流报告问题(不准确)有一个疑问。

测试板为 TPS40400EVM-351,因此电流感应元件是电感器的 DCR。

请参阅下表中的电感器规格。

下表是我的配置和测试结果。

  1. “Fusion Digital Power Designer”上的设置值。

2.测试结果

有人会帮我们提供一些建议、以便通过 PMBus 获得更精确的输出电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请将输出电压刻度环路更改为0.12。 您的工作频率是多少? 在轻负载下、您可能具有过高的纹波电流。 此外、检查电感器上的 RC 滤波器是否符合数据表标准。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    非常感谢您的大力支持。

    我会调整不同的 R5-C4时间常数、使报告的输出电流值在 Vout=1.2V 和5V 时单独正确。

    但是、相同的 R5-C4值不能满足 Vout=1.2V 和5V 的要求。

    我将尝试使用不同的电感器来满足所有工作条件。

    顺便说一下、我对 VTRACK 函数还有另一个问题。

    为了使线性标度电压跟随行为、我从 EVM 上取下了 R13。

    然而、输出电压不会在设定点电压上进行调节。

    跟踪引脚似乎 不会悬空、需要连接到内部 LDO。

    我还测量了竞争对手的产品(采用 TPS40401),如下所示。

       条件:VIN=12V、Vout=5V;CH1:Vout、CH2:VTRACK (请勿使用跟踪功能)

    条件   :VIN=12V、VOUT=5V;CH1:VIN、CH2:VTRACK (请勿使用跟踪功能)

      条件:VIN=12V、VOUT=5V;CH2:VTRACK (请勿使用跟踪功能)

    它显示 VTRACK 电压具有一个600kHz (与开关频率相同)的方波、这将使控制器在使用或不使用电压跟踪功能时工作良好。

    您是否愿意指导我如何正确使用电压跟踪功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果未使用 Vtrack 功能、则需要将引脚连接到 BP3。 如果您希望输出通过 模拟 TPS40400输出需要跟踪的外部电压的上升时间来跟踪接通时的外部电压、则可使用该器件。 在这种情况下、您将创建一个连接到该外部电压的电阻分压器、并将 TRACK 引脚连接到分压器的中间。

    是的、由于电感器值、DCR 和输出电压不同、因此1.2V 和5V 输出的 RC 值会有所不同。

    此致、

    Mathew