This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:设计支持

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693955/ucc28722-design-support

器件型号:UCC28722

您好!

是否可以使用 UCC28722设计60V - 600V 的交流/直流输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yash:

    感谢您关注 TI 的解决方案。
    UCC28722用于驱动 BJT 开关、只需确保您选择合适的控制器即可。
    在我们的数据库中、我可以找到的最大输入范围约为85-528。
    这是否适合您的设计?

    您还能提供输出功率和输出电压吗?
    我可以帮您搜索合适的设计。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    交流:
    最小输入电压:60V 最大值:650V

    直流:
    VOUT - 12V @ 50mA、3.3V @120mA

    建议采用合适的设计。

    还建议我们是否可以在 SLUA721中进行修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yash:

    我尝试查找数据库、但我们没有类似的规格。
    如果您想修改它、SLUA721应该运行良好。

    此致
    Kevin