This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3025:REF3025阶跃响应

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693665/ref3025-ref3025-step-response

器件型号:REF3025

大家好、团队成员

您能否帮助解释3V 输入阶跃响应和5V 输入阶跃响应之间的差异?

1) 1)上升时间3V 输入长于5V?

2) 2)上升波的阶跃、为什么? 5V 输入、输出电压具有慢降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    电压基准不是稳压器、在加电期间的运行方式可能会有点奇怪。 是的、不同的输入阶跃电压存在差异。

    该主题可能会有所帮助吗?

    e2e.ti.com/.../2400582

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai
    您能帮您提供有关它的更多详细信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    我没有更多信息。 我唯一可以说的是、当添加大于2µ2 μ F/X7R/0805的输出电容时、输出电压峰值会发生压降。 请再次查看给定的链接。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao Zhu、

    电压基准的启动响应因内部架构而异。 您在启动时看到的阶跃响应取决于许多因素 、例如内部 VREF 斜升和内部放大器响应、因为在器件斜升时通常需要满足特定的电压/电流阈值。 因此、该特定器件的3V 和5V Win 根据输入电路处理更高电压的方式具有不同的响应速率。 请记住、这些是典型的图形、 可能会有很多差异。

    在5V 输入电压中、如 Kai 所说、您可以通过容性负载来最大程度地减小电压尖峰并平稳输出响应。

    -Marcoo