This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:ACDET 很好、但 ACOK 看起来很奇怪。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694276/bq24773-acdet-is-good-but-acok-seems-quite-strange

器件型号:BQ24773

您好、专家、

插入12V 电源、无 I2C 控制、无电池插件。 ACDET>3.0V、但 ACOK 得到脉冲。 您能帮您检查一下吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    ACDET>2.4V 只是 ACOK 变化的条件之一。 请检查 VCC 和 Vsrn 以确保:VCC 低于 Vacovp、Vsrn 低于 VCC。