This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22677噪声

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693648/lm22677-noise

主题中讨论的其他器件:LM22677

我使用贵公司的 LM22677作为第一级电压处理(5V 输出)、但我发现当它启动时、它会导致我的图像出现斜纹波

我观察到、LM22677启动时、功率输出为纹波而不是水平输出、振幅约为450mV、并且存在接地反弹现象。
我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugh、您好、

    您如何测量纹波? 您应该确保接地导线短路。 在示波器探头套管的 GND 部分周围使用弹簧夹、并直接在 C37上测量。 此外、您可能还需要考虑在负载上使用去耦电容器。 使用非常接近负载的100nF 和10nF、然后按照上面所述直接在10nF 上进行测量。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    是的、我有一个短接地导线、并且我的负载(TDA2EG)有很多 去耦电容器、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugh、您好、

    您是否使用弹簧夹并测量10nF 或更小的电容?  另外、最好使用开关波形测量噪声、以确保开关节点是问题的根源吗?

    如果是、您可能需要查看您使用的电感器的自谐振?  您应该确保这个极低的绕组间电容。

    希望这对您有所帮助?

    David。