This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:STAT1闪烁

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693514/bq24650-stat1-blinking

器件型号:BQ24650

STAT1闪烁的含义是什么? 大约1s 开/ 1s 关。 Manual 没有描述此状态、因为它应该是开启或关闭状态。 MPPSET、VCC、TS、VREF、REGN、 VFB、SRP、SRN 处于工作范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STAT2的状态是什么?

    请参阅数据表中的表2。 如果 STAT1开启和关闭、但 STAT2保持关闭、则器件会进入和退出故障。

    请检查器件是否处于 充电暂停、过压、睡眠模式或电池缺失状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jing Zou"]

    STAT2的状态是什么?

    请参阅数据表中的表2。 如果 STAT1开启和关闭、但 STAT2保持关闭、则器件会进入和退出故障。

    请检查器件是否处于 充电暂停、过压、睡眠模式或电池缺失状态

    [/报价]

    STAT2 (如果关闭)。 对于类似电路、所有电压都是相同的、这些电路可以解决各种问题、但我没有示波器、无法看到波形。  这种"输入和输出故障"是否可能是由于 IC 损坏或不太可能发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们无法根据 STAT1操作确定器件是否损坏。