This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 宽输入范围单通道白光 LED 灯串驱动器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693510/wide-input-range-single-channel-white-led-string-driver

主题中讨论的其他器件:TPS92692

我需要使用20至40mA 范围内的恒流源驱动10至16个白光 LED。  输入电压范围必须为12V 至24V。

我一直在搜索、但找不到合适的降压/升压驱动器。  是否有人可以为该功能推荐单个 IC 解决方案?  如果没有、我们将感谢您提出任何其他建议。

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这需要降压/升压还是升压工作。 最小输出电压应约为30V。 如果您变暗、升压可能无法正常工作。 对于降压/升压、TPS92692应该能够工作、但电流感应电阻器需要移至 LED-LED、以防止超过引脚额定值。 此外、如果需要必须进行电平转换的串联 P-FET、

    此致、