This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器,恒定电流

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693591/led-driver-constant-current

主题中讨论的其他器件:TPS92691TPS92515

我正在尝试设计 具有100mA -600mA 和15V - 40V (以及大约~ 20W)输出的恒流 LED 驱动器

您可以推荐 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS92515很好。 TPS92691/692也是一个不错的选择、具体取决于您计划使用的拓扑。 如果输入高于最高输出电压、则降压转换器将工作(需要一些额外的电压、例如在48伏输入下、40伏输出)。 如果输入电压低于最低输出电压、则升压将起作用。 如果输入电压处于输出电压范围内、则需要降压升压、SEPIC 或其他拓扑。

    此致、