This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:与 LM3466多串 LED 平衡器串联并联使用

Guru**** 2596515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3466, TPS92511, TPS92512, TPS92513, TPS92510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694139/tps92511-using-in-series-parallel-with-lm3466-multi-string-led-balancer

器件型号:TPS92511
主题中讨论的其他器件:LM3466TPS92512TPS92513TPS92510

您好!

是否可以将 TPS92511与 LM3466搭配使用?

如果是、如何将 LM3466 SEN 和 SRC 引脚连接到 TPS92511?

请参阅以下模型。 我将 LM3466 SEN 和 SRC 引脚连接到 LX 而不是 GND。

此致、

Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    尽管连接到 Veq 的值(它们是 LM3466的补偿值)可能需要改变、并且可能需要在 LED 灯串上使用大电容器、但这可能是可行的。 如果您选择具有外部补偿的器件、则可以使用低得多的带宽来设置该器件、这将有助于此工作。 TPS92510、TPS92512、TPS92513可能是尝试此方法的更好选择。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢、我将把它更改为其他 TPS 芯片之一。