This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:EN 无 TPS22810 VIN 的电压输入

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693315/tps22810-voltage-input-to-en-without-vin-of-tps22810

器件型号:TPS22810

你(们)好

我收到了客户的问题。
可能在未向 VIN 施加电压的情况下施加 EN/UVLO 端子电压。
我认为没有问题 、除非电压不超过每个端子的绝对最大额定值。
我的理解是否正确?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    你是对的。 在这种情况下、如果 ON 引脚上的电压保持低于绝对最大值、 则器件不会损坏。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius