This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:UCC28061#39;s 最短关断时间

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694181/ucc28061-ucc28061-s-minimum-off-time

器件型号:UCC28061

尊敬的团队:

我的客户正在评估 UCC28061 和 L6562。

L6562可在500kHz-1000kHz 的频率下运行。

他想知道 UCC28028的最短关断时间和最大工作频率。

或者您有更好的 IC 建议、请随时告知我。

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    这两个部件都是转换模式控制器、这意味着工作频率随瞬时线路电压和所需负载的变化而变化。
    通过在低压线路电源轨的峰值和最大负载条件下选择最小开关频率、它们被设计用于一个应用中。
    在轻负载和过零点附近、频率会向最大值偏移。 其主要作用是增加开关损耗。
    数据表显示了最小开关周期 T (min)= 2.2uS
    这将提供大约500kHz 的 fmax
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您提供的信息!

    此致
    Kevin