This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO:未连接适配器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690758/usb-to-gpio-adapter-not-attached

器件型号:USB-TO-GPIO

SDK GUI 使用适配器时的示例。 我们无法使用 GPIO 引脚,在“帮助”->“关于”->“固件版本”中,它显示“未连接适配器”。 该器件通过 USB 连接、绿色 LED 亮起、并在设备管理器中列为 HID -> USB-InputDevice。

我也按照以下链接中的步骤操作、但 在 ucdxxxdevice GUI 的日志窗口 中、在 sensfpek 或 poke 按摩之后、我会得到 SAA 错误。

e2e.ti.com/.../671856

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GUI 专家将很快就此为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您遇到了什么错误?  您可能想查看 SAA 适配器设置并将总线速度调整为100kHz?  请参阅下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答
    我更改了速度和警报上拉、但仍在日志部分中得到 USB/SAA 错误。
    Windows 已将我的器件识别为人机界面设计、但非 TI 软件会识别此设计。
    我的最终目标是对 TIDA-00653电路板进行编程。
    该板的用户手册要求使用此硬件刷写固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以在另一台计算机上尝试? 看看您是否仍有问题。 这可能是适配器的问题。