This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:我能否在低侧 LED 驱动器中使用此组件

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92640, TPS92691, TPS92692, TPS92515, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692061/tps92518-can-i-use-this-component-in-a-low-side-led-driver

器件型号:TPS92518
主题中讨论的其他器件:TPS92640TPS92691TPS92692TPS92515

评估板运行良好。  我想将该组件用作低侧 LED 驱动器。  可以这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确信可以完成、但这毫无意义、因为电流感应是高侧。  还有其他器件可以实现此目的、即 TPS92691、TPS92692、TPS92640/641。

    是否存在低侧电流感应的原因、TPS92515具有内置 MOSFET、但它也是高侧。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要使我的设计向后兼容现有的低侧驱动器。  还需要 TPS92518的 SPI/可编程性、因此我可以为各种 LED 负载设置不同的电流限制。  

    谢谢

    Rob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    遗憾的是、目前还没有发布许多 SPI 接口器件。 尽管电流感应电阻器将保持在顶部、但可能会设计一个外部栅极驱动器来将 MOSFET 切换到底部、如果将其放置在相对于再循环二极管的正确位置、CS 电压将看起来相同。  它将需要电平位移的栅极驱动电路/栅极驱动 IC。

    此致、