This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源问题

Guru**** 2607495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62410, TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692138/power-supply-problem

主题中讨论的其他器件:TPS62410TPS22918

在正常温度下、我们调整了 TI 产品。

附录是 TI 产品详细应用的一部分、我希望能帮助确认是否存在任何隐藏的危险和需要注意的区域。

同时、还有一些技术问题、希望 TI 能帮您分析。

1、TPS62410:

现象:当我们使 MODE = 0时、波形出现在附件中、并且存在欠激励现象。 在调整 MODE = 1后、输出相对稳定。

问题:MODE = 0时的现象是否正常? 当调整为 MODE = 1时、是否还有其他需要注意和关注的地方?

2、TPS622314:

与 TPS62410相同

3、TPS22918:

现象:根据规格建议的计算方法、我们计算合适的 CT 值(470pF、680pF、1uF)、并调整 CT 值、这将改变延迟时间。

但实际机器测量时、输出电压上升时间不同。

问题:CT 的电容是否会影响后级电压上升的 TR? 具体原因是什么?

在现阶段,我们已开始核查高温和低温,请协助调查和分析上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    我对您的问题不清楚。 TPS62410和 TPS622314有什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    这是否解决了? 如果没有、请重新陈述您的问题。