This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:TIDA-01096、CAN#39;t 查找示例代码

Guru**** 2592530 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01096, CC2650, TIDA-01095, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691245/tps92513hv-tida-01096-can-t-find-the-sample-code

器件型号:TPS92513HV
主题中讨论的其他器件:TIDA-01096CC2650TIDA-01095CC2540

大家好、

TIDA-01096未包含软件示例代码、请建议您在哪里找到它? 谢谢。

www.ti.com/.../TIDA-01096

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yue、

    我将了解谁负责此设计并将其转发给他们。 谢谢、

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否查看过 CC2650?

    3.1硬件连接
    图8显示了 TIDA-01096至所需的硬件互连和无线连接
    按预期工作。 如前所述,TIDA-01096作为 BoosterPackTm插件模块进行连接
    CC2650 LaunchPad 上。 与 TIDA-01095和 CC2650一起使用的是 BLE 软件狗- TI
    此设计中使用了 CC2540 USB 软件狗—或支持蓝牙的手机(具有 BLE 扫描仪)
    应用)来控制 LED 的调光设置。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 我很清楚硬件连接、并且熟悉 BLE 部件、包括堆栈。 但我注意到下面提到的有关代码的 TID。 您能让我在哪里找到此代码吗? 我将向我的 HA 相关客户推广这一整体解决方案。 谢谢。

    #IF 定义(LED_Dimmer _CC2650LP)
    #include "LED_dimmer/Board.c"

    导航至 \LED_Dimmer。 选择除 Board.C 之外的所有.C 文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我相信有人正在努力、我会再次检查。

    此致、