This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC28063相位问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694182/ucc28063-ucc28063-phase-issue

器件型号:UCC28063

你(们)好

我们希望在交错 PFC 中使用 UCC28063、 下图是 槽和波峰中分别在100W 下测得的 MOS VDS 波形。  A 相和 B 相之间没有180度的交点。

原因是什么?  它与 TSET 电阻、ZCD 参数或...有关吗?

谢谢你。

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    这很可能是与 ZCDA、ZCDB、TSET 引脚相关的 PCB 布局问题。
    这些引脚对噪声拾取非常敏感、ZCDA 和 ZCDB 上的去耦电容器应直接连接到 AGND 引脚。
    此外、TSET 电阻器应直接从 TSET 引脚连接到 AGND。
    如果这些引脚连接到 PGND、则 PGND 上出现的任何噪声将导致180 dgs 相移丢失。
    此致
    John