This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:高负输出电压电荷泵

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2188, INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690521/lm27762-high-negative-output-voltage-charge-pump

器件型号:LM27762
主题中讨论的其他器件:OPA2188INA188

您好!

我的客户需要针对 OPA 的-23V/50mA 偏置。 它必须无电感器。 以前、他们使用的是 LTC3260、但在大规模生产中存在一些可靠性问题。 我们是否有任何变通的电路解决方案、甚至是分立式解决方案、使该-23V 变得更简单、更好。 输入可以是任何正电压。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    要使用 LTC3260、它们似乎必须具有更高的正输入电压(可能是24V?)。 它们提供了哪些正电压? 系统中是否已经有任何其他开关转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    您是否有关于系统中其他哪些电压/转换器的更多详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    输入电压为24至28V、客户需要一个+/-18V 分离轨来为 OPA2188和 INA188供电。 到目前为止、作为 LTC3260的无电感器电荷泵是最简单、最小的解决方案。 我看到我们的解决方案都采用电感器/变压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    感谢您的确认。

    假设他们有一些开关脱离输入电压运行以产生较低的电压、则可以像 此处所示的那样创建分立式电荷泵:e2e.ti.com/.../charge-it-up-with-charge-pumps-part-3 如果他们需要稳定且噪声较低的负输出、则可以在其后面添加一个 LDO。