This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:VFB 精度

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693685/tps650250-vfb-accuracy

器件型号:TPS650250

客户询问 VFB 精度。

第7页指定了 VFB 典型值。

LDO1和 LDO2的最小和最大 VFB 值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS650250上有5个专用反馈引脚:2个用于 LDO1和 LDO2、3个用于 DEFDCDC1/2/3。

    正确、反馈引脚 FB_LDO1和 FB_LDO2的典型电压为 VFB = 1.0V

    输出电压精度。 行调整和负载调整在下一页的一行中指定:

    反馈引脚的精度为+/-1%、但在轻负载(IO = 10mA)时、LDO 的总体精度略低、并且可以降低至(Vo - 2%)。 指定输出精度和负载调节通常优于指定反馈比较器的精度、但也取决于 PCB 布局和输出电容。

    DCDC 转换器的反馈引脚被命名为 DEFDCDC1、DEFDCDC2和 DEFDCDC3。 这些引脚的 VFB 值为0.6V、每个直流/直流转换器的精度规格略有不同:

    反馈电压的容差仍为+/-1%、但输出电压的精度也取决于器件是处于 PFM 模式还是强制 PWM 模式。