This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917EVM:有关 TPS65917 EVM 的问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917EVM, TPS65917-Q1, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691745/tps65917evm-question-about-tps65917-evm

器件型号:TPS65917EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65917-Q1TPS65217

大家好、团队成员、

我已经测试过 TPS65917 EVM。

我使用3.8V 和1~3A 为 TPS65917EVM 供电。

我已经对 PMIC 进行了多次测试、突然、我发现电源不足。

当我将电压设置为3.8V、将电流范围和限制设置为3A 时、电压仅会在电流为3A 时进入1V。

是否有解决此问题的方法?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有负载连接到 TPS65917器件的输出电源轨?

    听起来在设置中的某个位置对 GND 短路。 我会将您的电流限制设置为更低(低于1A)、直到找到问题的根本原因。 此 EVM 现在可能已损坏、您需要在新 EVM 上进行测试或使用新的 TPS65917样片 IC 替换 EVM 上的 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我有一个问题。

    我想尝试重置电源和寄存器、但我不确定从哪里开始使用 EVM。

    您能给出一个指示吗?

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jinwook、
    如果您收到一封关于我回复您的问题的电子邮件、我删除了我的回复、因为我犯了一个错误、并认为该问题与 TPS65217有关、但与 TPS65917-Q1有关。 TPS65917-Q1专家已收到您的问题通知、并将尽快作出响应。

    但是、本周末有美国假日、您可能会在5月29日星期二之前收到回复。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jinwook、



    您是否看过我们的 EVM 用户指南? www.ti.com/.../sliu020。这可能有助于了解如何使用 EVM。

    要复位寄存器、您可以关闭 EVM、然后再次打开。 此外、请查看我们的用户指南中所需的跳线设置。 这可能有助于您的 EVM 行为。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员、

    我目前在 TPS65917 EVM 上看到有缺陷、电源无法正常进入、这意味着当我在3.8V 电压下加电时、它仅在1V 电压下加电。

    为了打开、正如我知道的、应该有更多的功率进入。

    在这种情况下、我应该怎么做?

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinwook、

    您是否已验证 EVM 上的跳线设置? 您能否发布电路板图片?

    谢谢、

    纳斯塔莎