This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18563Q5A:关于 CSD18563Q5A 的 RDS (on)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693962/csd18563q5a-about-rds-on-of-csd18563q5a

器件型号:CSD18563Q5A

你(们)好

这些是客户对 TI MOSFET"CSD18563Q5A"的要求。

客户希望测量 CSD18563Q5A 的 RDS (ON)。

1) 1)在 VGs=10V、Id=18A 的条件下、您是否没有 RDS (on)的分布式数据?

2) 2)您是否没有图7 (数据表第4页) 75摄氏度温度下的数据?

3) 3)请告诉我您在上一次装运检查中使用的 RDS (ON)测量方法。

4) 4)客户希望获得 CSD18563Q5A 插座以进行测量。
 请告诉我采集方法。
 他们应该问什么?

谢谢你

福本岛托西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshio、

    感谢您发帖。

    1) 1)在 VGs=10V、Id=18A 的条件下、您是否没有 RDS (on)的分布式数据?        客户为何要求这样做? 如果客户正在寻找任何种类的分发保证、则可以保证的是数据表中的典型值和最大值 电阻分布随时间推移在各个晶圆上以及从晶圆批次到批次之间变化。 特定测试数据被视为机密、不是我们共享的数据。

    2) 2)您是否没有图7 (数据表第4页) 75摄氏度温度下的数据?        客户可以使用图8 RDS (on)与温度间的关系来调整图7中的曲线、但由于电阻几乎随温度呈线性增加、75摄氏度介于25摄氏度和125摄氏度之间、 然后、您可以假设在25°C 和125°C 的图7曲线之间有一个75°C 的图。

    3) 3)请告诉我您在上一次装运检查中使用的 RDS (ON)测量方法。       这些器件根据数据表中的条件进行了测试、Vgs=10V、Id=18A。

    4) 4)客户希望获得 CSD18563Q5A 插座以进行测量。 请告诉我采集方法。 他们应该问什么?        我知道有几家制造商可以购买插座,一家是 Loranger() ,另一家是 Plastronics ()。