This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:具有较低 VIN_STARTUP 功能的类似器件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693338/tps55165-q1-similar-device-with-lower-vin_startup-capability

器件型号:TPS55165-Q1

是否有 TPS55165-Q1型号的启动电压(最小值)更像是4.7V (而不是5.3V)?  TPS55165-Q1几乎是我的应用的完美选择(宽输入电压范围、2MHz 开关频率、能够在1A 时提供5V 输出、以实现宽输入电压范围)、但我确实需要较低的启动电压能力。  这将允许我使用具有保护二极管(肖特基)的5V 电压轨(例如 USB)为应用供电。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    目前、我们仅有 TPS55165、最小启动电压为5.3V。 您的项目预计数量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Helen、应用的音量不是很高... 可能每年1、000至1、500。
    此致、
    Phil