This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:可以使用 BQ51050B 实现50mA~150mA 充电电流

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693899/bq51050b-is-it-okay-to-use-bq51050b-for-50ma-150ma-charge-current

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: TIDA-00318

大家好、团队成员

我的客户正在学习4.2V 电池的 BQ51050B。

但充电电流仅为50mA~150mA、BQ51050B 是否可以支持此小充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq5105X 在测量小充电电流下终止所需的低电流时不准确。
    器件可能不适合这里。
    另请参见 TIDA-00318。