This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:处理器的 BQ4050接口

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ4050, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688844/bq4050-bq4050-interface-to-a-processor

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

你(们)好

我的查询引用了类似的查询()
在我的应用中、我有一个 MCU 与 BQ4050进行通信。 我的请求是、有人帮助从 BQStudio 软件转储寄存器、以便通过 MCU 固件使用这些寄存器。 我没有 EV2400、因此我无法自己使用 Bqstudio。

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soumitra、
    您可以通过 TI.com 或分销商购买 EV2400。
    www.ti.com/.../ev2400

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢你的答复。 现在、我想尝试通过器件处理器本身应用设置。
    我的预算很紧张、 如果 EV2400的总体拥有权是合理的、我可能会稍后再去。  

    如果不连接 EV2400,我无法将 bqStudio 视图更改为“高级”,因此我提出了以下要求: 您或团队中的任何人是否可以启动 bqStudio,将视图更改为“高级”,转储寄存器并将其附加到答复中?

    我非常感谢你这样做。

    此致

    Soumitra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soumitra、

    它已附加。 祝你一切顺利。

    e2e.ti.com/.../1.gg.csv.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电池

    感谢您的附件、这对我非常有帮助! )