This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:减少器件数

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693895/tps2662-reducing-part-count

器件型号:TPS2662

大家好、

我有一些与减小电子保险丝及其外部组件的 PCB 表面有关的问题:

1、如果未使用 FLT、能否将 FLT 连接到 GND 或 RTN?

2.数据表显示 SHDN 有一个内部上拉电阻器、所以我认为它可以保持未连接状态。 我不需要 UVLO、因此我的想法是将 UVLO 连接到 SHDN、以避免 UVLO 和 IN 之间出现200k 电阻。 可以用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    如果未使用 FLT、它可以保持打开状态。

    UVLO 泄漏最大值为100nA、在100nA 时、SHDNb 电压通常会降至2.7V、最小值为2V。
    这高于 SHDNb 下降阈值的0.94V。
    因此、将 UVLO 连接到 SHDNb 时不应出现问题、但是、如果电路板或 PCB 泄漏电流较高、SHDNb 电压可能会降至 SHDNb 下降阈值以下并关闭 IC。

    需要考虑引脚上的所有泄漏。

    此致、
    Kari。