This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:12V 输入也可实现12V 输出。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692929/lmr62014-12v-input-is-possible-for-output-also-12v

器件型号:LMR62014

现在、我在我的设计中还使用 了由交流电源生成的12V 直流电池。 两者都在 ORing 电路中。 任何一个都将作为板中的输入。

我的问题是、我可以使用 LMR62014XMFE、其输出电压为 12V 固定电压、输入电压为12V (当电路板中有交流电源时)和8.4V (当交流电关闭时、电路板使用电池供电时)? 负载电流为0.5A。

请告诉我输入12V、输出为12V、 可以工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suvra、
    我本周正在接受培训、稍后我将回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suvra、

     您可以将 LMR62014用于12V 至12V 应用。  

    有一个提醒。

    如果 Vin 接近 Vout、则输出纹波将很大。

    如果 Vin=12、我只在 LMR62014 EVM 中进行测试。 Vout=11.5V Iout=0.5A、波形如下。

    蓝色:SW 红色:IL 黄色:输出电压纹波。

    如果 Vin 略高于 Vout、则二极管将通过。 Vout=Vin-Vdiode。

    我的建议:  

    1添加更多输出电容

    2将12V 输入电压增加到13V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的设计   中,最大输入电压为12V,最小输入电压为7.4V 电池电压,也可降至7V。 我们的固定输出电压为12V、电流为0.5A。 相关原理图如下所示。 建议我是否正常、或请给我解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suvra、
    您的系统是否对输出纹波敏感? 您可以接受多少输出纹波?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个12V 输出电压被外部使用。 所以这并不敏感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suvra、

     您可以使用 LMR62014。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该原理图设计是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错