This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:请告知此器件是否满足以下要求

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25703A, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693403/bq24650-please-advise-if-this-device-can-meet-the-following-requirements

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ25703ABQ25606

大家好、团队、

我有一位客户有以下 要求:

  • 电池化学成分是锂离子电池
  • 输入电压为5至5.5V (USB 至太阳能电池板)
  • 我们需要为电机提供12V 电压、因此我们也需要升压。 由于我们的空间有点小、因此最好在内部安装一个带有 DC2DC 的充电器
  • 太阳能电池板提供的电流为600mA。 USB 充电器提供2A 电流。 充电器需要知道如何处理这些电压并为10Ah 或20Ah 锂离子电池组充电(18650采用4或6节电池配置)

最小电压为 USB 电压、最好稍低一些。 最大电压应高于5.5V、但除此之外并不重要。
充电器连接到 USB 充电器和太阳能电池板。 因此、如果它采用 MPPT (最大太阳能)、情况会更好。

您能否告知此器件是否适用于 此类应用 、如果您有任何其他建议、敬请欢迎。

此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    bq24650是一款降压充电控制器。 为了给电池充电、输入电压需要高于输出电压。  

    如果您有一个每节4.2V/节的4节电池、则电池电压将为16.8V。 输入电压需要高于该值。  

    使用5V 至5.5V 电源(USB/太阳能电池板)时、您将需要在 电源输出端添加一个升压转换器、以首先升压电压、以便为4S 电池充电。

    我建议您查看 bq25703A 降压/升压充电控制器。 此器件可使用高达4节电池的5V 充电。  

    如果客户使用6s 配置、则产品系列中只有 bq246xx 支持6s 电池充电。 但是、正如我说过的、该系列器件使用降压拓扑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jing:

    感谢您的详细回答。

    最棒的
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jing:

    我已经了解了有关该要求的更新、他们正在寻找1节电池和4节电池并联。 这意味着电压保持不变、只有容量发生变化(1S4-6p)。
    因此、在这种情况下、他们需要4.2V 充电器、请告知我的第一条建议是否适用。

    谢谢、此致、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、
    在这种情况下、您可能需要查看 bq25606。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jing、BQ25606看起来非常合适、非常感谢。

    最棒的
    Shai