This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:仅针对负输出应用的原理图检查

Guru**** 2815445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693963/tps65131-schematic-check-for-only-negative-output-application

器件型号:TPS65131

大家好、

如果仅使用负电源轨、是否可以移除红色矩形中的组件? 我认为应该可以、如何连接相关引脚? 将其连接到 GND 还是将其悬空? 谢谢。

客户希望再次确认 Vneg 的反馈电阻器是否正常。 我认为没关系。  

请帮助您再次确认、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    如果客户将 ENP 设置为 GND、则卸下升压转换器的所有组件即可。 请将所有这些引脚保持悬空。 如果 ENP 固定至 GND、也不需要 CP 电容。

    负电阻分压器对我来说看起来不错。

    此致、
    Brigitte