This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:关于 Cuurent Sense

Guru**** 2584225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693979/ucc28070-about-cuurent-sense

器件型号:UCC28070

我想 替换 从 传感到  电阻器传感、

由于与电阻器感应相比、传输感应非常昂贵、

但是,正如我确认其他人的问题,需要使用电阻 器感应、

我不知道 为什么需要放大器 ? 通过电阻器感应或传输感应、它似乎是相同的波形、

谢谢 ,我要表示最诚挚的谢意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、用户是5345744

    实际上、如果您使电流感应电阻器足够大、则无需使用任何放大器。
    如果您选择低电阻值感应电阻器以实现低功率损耗、则需要使用放大器在 CSA 和 CSB 输入端生成满量程电压。 这大约是3.5V 峰值。
    放大器的速度与您使用的开关频率有关。 例如、如果您的开关频率为100kHz、则您可能需要检测1us 左右的脉冲宽度。 您可以对放大器的速度进行实验、并根据精度和成本选择器件、甚至可能需要根据这些参数降低开关频率。 就像设计您的选择时所做的一切一样、这是一种折衷方案。

    此致

    John