This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:与直流电路(整流天线)连接时输出电压降级

Guru**** 2604495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693965/tps61220-output-voltage-degradation-when-interfacing-with-the-rectenna-circuit-rectifying-antenna

器件型号:TPS61220

您好!

我将升压转换器 TPS 61220用于无线能量收集电路、以最大程度地提高输出电压。

当我使用电压发生器测试转换器时、它工作正常、并且我具有以下 I/O 值:-

输入电压

输出电压

0.7.

1.5

0.8.

1.9.

0.9.

2.1

当我用直流输出替换电压发生器时、输出电压急剧下降至0.5V

任何人都可以告诉我 、在将直流/直流转换器与直流/直流转换器连接时、导致电压显著降低的原因是什么? 我该如何避免这种麻烦?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、在这个故障条件下、输入电压是否也可能很低。 您是否还测量了输入电压?