This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:电流限制响应时间

Guru**** 2791325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693957/tps2595-current-limit-response-time

器件型号:TPS2595

尊敬的 TI:

我还有其他问题。
-。 过流阈值: 250uS
=> OCP 意识的范围是什么?
=>已确认上述值会根据输出电流发生变化。
Ex)输出电流:4.2A/250us 和6A/120us
这是在 MCU 中获取参考点所需的器件。

随着电流的增加、电流限制响应时间变得越来越短。

请检查参考点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han、

    电流限制响应时间是在测试条件"IOUT > ILIMIT + 20%至 IOUT≤ILIMIT"下测得的。 典型值为250us。 我们可以预期以更高的过载阶跃实现更快的响应。
    您能否帮助我了解此参数在您的系统中的重要性、系统规格是什么以及将什么信息馈送到 MCU?

    此致、
    Rakesh