This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61195:TPS61195问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175, TPS61195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693618/tps61195-tps61195-questions

器件型号:TPS61195
主题中讨论的其他器件:TPS61175TPS61195

大家好、团队、

我们对 TPS61175有疑问。

1) 1)我们想知道"DPST 模式"的含义

是否可以从 SMBus 更改 PWM 调光的峰值电流值? (您能否同时控制占空比和峰值电流值?) 或者、使用来自 PWM 输入引脚的 SMBus 设置占空比和 PWM 信号占空比的乘积值进行无延迟 PWM 调光吗?

在数据表中的调光操作说明中、被称为 DPST 模式的设置写入 SMBus 地址0x01的位[2:1]、但对此没有详细说明。



2) 2)对于表4中的直接 PWM 方法、建议在100Hz <PWM frequency <200 Hz. 下使用0.5%的最小值 当客户设置的占空比更小时、我们应该如何考虑绝对下限?

TPS61195的导通时间通常为5 μ s、如果频率为200Hz (周期5毫秒)、则直至占空比为0.1%是可以的吗?

客户不关心 LED 发光质量等问题。 我们需要知道致命下限的标准、例如此 IC 无法运行 PWM。

此致、

Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已分配此项;有人将很快回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61195和 TPS61175是属于不同团队的完全不同的器件。 我将其分配给领导团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yone-San
    如果您询问有关 TPS61175的信息、请将标题更改为 TPS61175。
    如果您想了解有关 TPS61175 TPS61195和 TPS61195的所有信息、请发布不同的帖子、因为它们是完全不同的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队、

    很抱歉让你感到困惑。 我的问题是关于 TPS61195。

    此致、
    Satoshi Yone