This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24753A:分压器的电阻值范围

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693454/bq24753a-resistor-value-range-for-voltage-dividers

器件型号:BQ24753A

BQ24753A 的充电电压和电流可由主机或电阻器(分压器)控制。 如果我 使用分压器、范围将是多少(欧姆、千欧或欧姆)?

例如

VIN = 3.3V

VOUT = 1.65V

R1 = 10 (欧姆、千欧或兆欧?????)

R2 =10 (欧姆、千欧或兆欧?????)

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manikandan、
    我会使用千欧姆。 欧姆要求电阻分压器上具有高偏置电流。 mOhm 可能需要考虑引脚泄漏电流误差。