This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51225:自举电容器选择

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687904/tps51225-bootstrap-capacitor-selection

器件型号:TPS51225

您好专家、

我的客户希望使用0.22uF 作为 Cboot (EVM 上的 Cboot 为0.1uF)。 但我没有看到有关 Cboot 计算的说明。 我知道、较大电容器的风险是 LS 导通时间足以充电。 您可以帮助提供任何公式吗?您能否帮助确认 TPS51225 Cboot 中是否可以使用0.22uF?

谢谢、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是的、如果您可以确保 LS 导通时间足够、则可以使用更大的电容器。 当负载感应打开时、如果可以充满电、则0.22uF 应该可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我将关闭这个线程。 如果您有更多问题、请打开一个新主题。