This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:TPS54302设计问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693631/tps54302-tps54302-design-question

器件型号:TPS54302

尊敬的先生、我对 TPS54302有一些疑问。 请参阅下图。 C3 (0.1u 自举电容器)是否可以更改为0402尺寸? 因为在 TI EVB 上、C3 (0.1u 自举电容器)为0603

尺寸。   从 TPS54302到 C3 (0.1u 自举电容器)的 PCB 布局布线 的适用范围是多少?  第二个问题、能否删除原理图上的 R1 (49.9欧姆)? 最后一个问题、如果我想降低 EMI

直  流/直流降压转换器的开关频率是多少?  直流/直流降压转换器(如 TPS54302)的开关频率较低、 优于 直流/直流转换器的开关频率较高

降压(开关频率的等级为 MHz)?   谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jason Hu、
    C3可被使用0402尺寸
    2.20mil 正常
    3.是的,可以删除 R1
    4.优化布局可降低 EMI;降低 EMI 也可降低 EMI。 如果您的应用对 EMI 非常敏感、建议添加嗅探电路(在 GND 的 SW 说明中添加 RC)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jason、感谢您的回复。 关于问题4、您是说降压转换器的较低开关频率可以降低 EMI? 一些文档建议在高电压应用(例如、输出电压高于12V)上选择500kHz 至700KHz 开关直流/直流器件。 但 TI 有一些直流/直流器件、开关频率约为 MHz。 更高的开关频率可以减小外部无源组件的尺寸并改善电流纹波、但会增加开关损耗。 如果我选择较低开关频率的直流/直流器件、我可以获得什么好处? 较低的开关频率会增加外部无源组件的尺寸和成本、但可以减少开关损耗。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jason Hu、
    所有选择都是折衷的结果。
    您是对的:
    更高的开关频率可以减小外部无源组件的尺寸并改善电流纹波、但会增加开关损耗;
    较低的开关频率会增加外部无源组件的尺寸和成本、但可以减少开关损耗。
    因此、如何选择 FSW 取决于您关心的是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jason、感谢您的回复。