This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有适用于 Altera FPGA、5CGXFC9E7F35C8N、5CGXFC9E7F31C8N、10M02SCM153C8的 PMIC?

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65086, TPS65218, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692289/does-ti-have-any-pmic-for-altera-fpga-5cgxfc9e7f35c8n-5cgxfc9e7f31c8n-10m02scm153c8

主题中讨论的其他器件:TPS65086TPS65218TPS65218D0

 大家好、

 我们的一位客户正在寻找用于 Altera FPGA 的 TI PMIC、5CGXFC9E7F35C8N、 5CGXFC9E7F31C8N、10M02SCM153C8。

 TI 是否有适用于 Altera FPGA、5CGXFC9E7F35C8N、 5CGXFC9E7F31C8N、10M02SCM153C8的 PMIC?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai San、

    我们的 Power for FPGA 工具未对这些确切的可订购器件型号进行分类、但工具 中列出了 Cyclone V GX 和 Max 10产品系列:www.ti.com/.../altera.html

    TPS65086是 Cyclone V GX 的理想 PMIC。
    TPS65218是 MAX 10的理想 PMIC。

    如果您有详细的电源树、请与我们分享、我们可以提供更详细的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    感谢你的答复。 但 TPS65218似乎是 NRND 产品。 Max 10还有其他器件吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakai San、

    很抱歉、我应该说 TPS65218D0、它是具有相同功能集的 TPS65218的引脚对引脚替代产品。 D0器件修复了 TPS65218 (-B1器件)数据表的修订历史记录中列出的许多项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    非常感谢您的更正。 我看到我将向客户介绍该器件。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。