This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854:开环测试

Guru**** 2551680 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691431/uc3854-open-loop-testing

器件型号:UC3854

您好 TI 团队。

您能否提供 UC3854的开环 Diagam?

如下面的电路。

事实上、我们的客户希望在 SMT 之前测试 IC。

当 UC3854工作在开环时、PWM 占空 比不会振荡?

如果他们测量 GTDRV (PWMOUT)、他们可以 对 异常产品进行分类?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、梅森、
    我已向产品测试组申请了此副本。
    我将在收到回复后立即发布此帖子。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    我无法获得开环测试的原理图。

    我能够找到一个应用于 UC3854上引脚的信号的书面列表:

    这将帮助您查看 GTDRV 并抑制异常部件。

    希望这对您有所帮助

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    请告诉我开环测试时的 GTDRV 振荡。 是否异常?

    因为有些器件不会振荡、而另一个器件会像下面的波形那样振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种振荡是不正常的、即使在良好的 IC 上、也会出现较大的开关尖峰
    我将查看测试装置的布局。
    GTDRV 是否低于接地值和高于 VCC?
    它可能是噪声拾取、也可能是 VCC 或 VREF 上没有足够的去耦
    振荡器(CT)波形是什么样子的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John~

    我将检查布局和噪声。

    我测量了 CT 波形、这是正常的。