This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54140:绝对最大电压-使能引脚

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693149/webench-tools-tps54140-absolute-max-voltage---enable-pin

器件型号:TPS54140

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

数据表显示了使能引脚上5V 的绝对最大电压、但我使用的 WEBENCH 设计超过了最大值。

我想获得更多有关这方面的解释、因为我已经将此电路纳入了我的设计中、并且即将发布该项目。

此设计的输入电压范围为4V 至36V、输出电压为3.3V、输出电流为1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sudheena、

    我刚刚根据您的规格进行了 WEBENCH 设计、结果相同。 请查看数据表规格并更改 EN 电阻器、以防止 EN 电压超过5V。 我将联系 WEBENCH 团队进行更新。

    感谢您指出这一点。 我们提供 WEBENCH 作为设计工具、您最好检查它为您提供的内容、就像您所做的那样。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢塞缪尔的参与!