This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160-Q1:TPS62160-Q1取代了 TPS62160

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160-Q1, TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693855/tps62160-q1-tps62160-q1-replaces-tps62160

器件型号:TPS62160-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62160

您好!

我目前使用 WEBENCHRegistered电源设计器使用采用 WSON 封装的 TPS62160,我想知道是否可以将此组件替换为“TPS62160-Q1”?

知道了这一点、我使用它将14V 的输入电压转换为3.3V、以便为微控制器和模拟组件(运算放大器和 ADC)供电。


在阅读其数据表时、我没有注意到它们之间有任何差异、只是与 Q1版本相比、TPS62160还有两个特性(跟踪和电压裕量调节)。


这种差异是否会对我的应用产生影响?


我提前感谢您的回复。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎来到论坛。

    TPS62160和 TPS62160-Q1没有跟踪或电压裕量调节功能。 请检查器件型号以确保您比较了正确的器件。
    一般来说、从功能角度来看、TPS62160和 TPS62160-Q1之间没有区别。 如果您需要符合 Q100标准的汽车应用器件、则应使用 TPS62160-Q1。