This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54388-Q1:如果 TPS54388具有 ECO 模式

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693852/tps54388-q1-if-tps54388-has-eco-mode

器件型号:TPS54388-Q1

您好、Team:

您能否帮助检查 TPS54388是否具有 Eco-mode?数据表中似乎没有详细说明、但没有详细说明。

从数据表中可以看出 BOOT-PH >2.2V 的要求。  如果它具有 ECO 模式、则在低压降和轻负载条件下可能会出现一些问题、例如 Vin=5V、Vout=3.3V、ILOAD<1mA 或甚至没有负载。

此外、从使能上升沿到 Vout 上升沿的启动延迟是多少? 从数据表图28中可以看出、延迟似乎为0.2-0.4mS。 现在、我们有一个应用需要非常短的启用至 Vout 就绪时间并需要检查。

只要 BOOT-PH 引脚处于100%占空比下、TPS54388-Q1设计便可改善压降
电压大于2.2V。UVLO 电路关闭高侧 MOSFET、从而允许低侧 MOSFET
从 BOOT 到 PH 的电压降至2.2V 以下时导通。因为来自的电源电流
BOOT 引脚为低电平、高侧 MOSFET 可保持导通状态超过刷新所需的开关周期
电容器。 因此、开关稳压器的有效占空比很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alpha、
    Tps54388-Q1没有 Eco-mode。 当 COMP 引脚电压处于最小值时、它可能会跳过脉冲。 从上升沿 EN 到缓慢启动之间没有特意的延迟。 Vout 的上升时间由 SS 电容器控制。