This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:与负载的远距离/布局建议

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687360/tps54821-long-distance-to-load-layout-recommendation

器件型号:TPS54821

尊敬的团队:

我们的客户希望使用 TPS54821。

在他们的电路板上,负载距离~10cm,所以我们有一个问题 ,我们是否有布局建议。

数据表信息/一般 SMPS 知识:

  • 感应引脚附近的电阻分压器
  • 靠近负载的拾取点、以便可能的走线也得到补偿

我们还应该记住什么吗?

期待您的反馈。

此致
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    请在负载附近放置一个较大的电容器。

    您列出的第二个建议  非常重要。

    此致、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、

    非常感谢您的回答。

    是否有任何关于 Cout 和这个新的 Cload 的建议?

    此致
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、
    它取决于输出电压和负载。 输出电压和负载是多少?

    此致、
    Edwin、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、

    感谢后续行动-客户修改了电路板、他们对性能很满意。 因此、此时无需后续操作、我们可以结束该主题。

    再次感谢、致以诚挚的问候
    Martin