This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5176:是否可以在一分钟内更改平均电流限制?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693588/webench-tools-lm5176-is-it-possible-to-change-average-current-limit-at-one-moment

器件型号:LM5176

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我正在开发基于 LM5176的铅电池和超级电容器充电设备

9V 至15V 输入电压 ……  0-15V 9A 输出 CCM -模式;抖动-禁用;无偏置电源;频率250 KHz。

我需要为2种铅电池充电:- 30Ah 和90Ah 使用同一器件。

是否可以在一个时刻更改平均电流限制?

还是唯一的方法是更改电流感应电阻器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持此部分的专家将很快回复您。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    要动态更改输出电流限制、需要使用外部电流感应放大器、电压基准和一些电阻器。 如果这适用于您的应用、我会将原理图发送给您。

    您需要将电流限制转换多少电流?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、
    我需要3A 和9A 输出电流。
    我的个人邮箱: andrey@metrotile.ru
    此致、Andrey