This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5022:LM5022的 SPICE 模型、可用于 LT SPICE

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693155/tina-spice-lm5022-spice-model-for-lm5022-which-can-be-used-in-lt-spice

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,

是否有人可以为我提供可在 LT SPICE 仿真软件中使用的 LM5022瞬态 SPICE 模型?

我已经从 TI 网站下载了 LM5022的未加密瞬态 SPICE 模型并开始使用它、遗憾的是、该模型在 LT Spice 中无法正常工作。

是否有人尝试在 LT Spice 中使用此型号? 如果有人有正确的型号、请与我分享。

此致

Hafeez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在设计中使用 LM5022。 您应该联系软件供应商以了解如何转换 PSpice 模型、以便能够进行仿真、或者直接使用 TINA 或 PSpice。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你