This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23605:同步:下拉电阻、正脉冲或负脉冲、滤波器?

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692078/lmz23605-synchronization-pulldown-resistor-positive-or-negative-pulse-filter

器件型号:LMZ23605

大家好、团队、

我的客户正在寻找有关 SYNC 引脚的更多信息:

- 在"典型应用原理图"中、显示了一个将 SYNC 引脚接地的电阻器。 使用同步时是否需要使用电阻器、即是否已集成了下拉电阻器?  是否需要使用 Rsnopt? 如果不使用同步、 建议将引脚接地吗?

-使用 SNYC 功能时是否需要滤波器、或者是否可以将信号直接连接到引脚?

- SYNC 引脚是由正脉冲还是负脉冲触发?

非常感谢您的参与、此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    如果您不打算使用 SYNC 引脚、则可以将 SYNC 引脚直接连接到 GND。 如果您希望使用 SYNC 引脚、则可以使用3.3V 逻辑输入直接驱动该引脚、而无需滤波器。 只需根据同步输入(第7.3.1节)的建议、确保 SYNC 引脚与接地之间存在1.5k Ω 电阻。 SYNC 引脚由正脉冲触发、因为典型输入阈值为1.4V 转换电平。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    我收到了客户的以下回复:

    我测试了同步功能、但感觉器件在提供给 SYNC 引脚的方波信号的下降沿进行同步。 在上面的反馈中,我读出“由正脉冲触发”,但不清楚这是否意味着上升沿。 根据我的测试、它不是由上升沿触发的。 实际上、如果我更改同步信号的占空比、开关节点的上升沿也会移动。 如果器件被上升沿同步、开关节点上升沿将不会根据同步信号的占空比移动。 因此、我假设器件开关周期由应用于同步引脚的同步信号的下降沿触发。 您能确认/更正吗?

    此外、如果器件将由同步信号的下降沿触发、同步信号的下降沿与新导通时间周期的开始之间肯定会有一定的延迟。 我们是否可以获得此值(作为典型值)?”

    谢谢、此致、
    Felix