This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022电感器热问题?

Guru**** 2604615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693687/lm5022-lm5022-inductor-thermal-issue

器件型号:LM5022

你(们)好,先生

 

我们的设计在 LM5022电路上存在热问题。(请参阅随附的)。

测试条件如下:

V IN:10V。

V OUT:50伏。

I OUT:320mA

环境温度:25°C

 

组件 L115和 Q41的温度非常高、

L115:105°C

Q41:135°C

 

您能否帮助查看电路并提供一些建议以降低 L115和 Q41上的热性能?

封装文件是应用电路和关键器件规格。

e2e.ti.com/.../STL40N10F7.pdf

 

e2e.ti.com/.../CDRH127NP_2D00_220MC.pdf

e2e.ti.com/.../LM5022_5F00_circuit-and-thermal_5F00_review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    MOSFET 很可能会导致一切发热。 总栅极电荷为119nC。 还有10欧姆的栅极电阻器。 当开关频率为650kHz 时、这两个主题将导致开关损耗非常高。 为了进行测试、我建议将 R411替换为0欧姆答案、看看这是否有助于降低组件温度。

    另一个建议是删除 R443。 该电阻器可能会导致控制环路出现问题。

    -Garrett